结果:找到"3D模型 边框层",相关内容956条
- 半离线模式下本地step模型无法随3D模型一起导出
- 版本v2.1.21,先前版本bug一致。使用放入库中的本地模型在嘉立创EDA中可以正常显示,但是导出3D模型时进度会卡在15%,弹出保存对话框后可以保存,但是没有使用本地模型的器件的模型。在线模式导出没有问题,但是半离线模式下访问不了个人的在线模型库,所以没有办法解决。希望能够修复。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 发帖人:MangetsuC 发帖时间:2023-08-01 21:43:00
- 立创商城导入元件的3D模型显示黑白块
- 立创商城下载的元器件封装,保存后导入到离线版的嘉立创EDA,模型显示为黑白块,怎么解决
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D模型 发帖人:HWnb 发帖时间:2023-02-08 17:46:00
- 3D模型引脚方向如何调整
- 63V6800UF的大电容官网没有找到3D模型,从网上下载了一个3D文件,做了一个库,发现引脚方向不对,是需要在3D文件里编辑,还是EDA编辑器里能解决啊?小白一个,请求支援。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 发帖人:数码哥666 发帖时间:2022-11-17 20:42:00
- 求助,关于内电层重建的问题
- 导入了一个别人的AD画的PCB文件,但是导入之后内层的铜只剩下了右边的一点三角形区域,重建内电层一直提示板子边框未闭和,检查过后也没有看到是哪里未闭和,网络上搜索无果。
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB AD 内电层 边框 Altium 发帖人:yaing 发帖时间:2022-08-30 20:59:00
- USB-A_SMD_48037-22003D模型出现在边框层
- USB-A_SMD_48037-22003D模型出现在边框层,导致拼版时,USB-A头单独占用PCB。以前的模型没有问题,更新后出现问题。如何把紫色的边框层拿掉?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 边框层 发帖人:TESTHELLO 发帖时间:2022-06-27 00:29:00
- 立创EDA怎么设置自己想要的特殊的边框外形轮廓及尺寸
- 最近学了一点立创EDA,想打点特殊轮廓的PCB板玩,希望大神指点一下我都有哪些方法能做到,在EDA里怎么做,由外部导入怎么做,比如由UG软件画一个具有特殊意义的封闭曲线,怎么导入到立创EDA的边框层里面,作为边框使用
- 所属专栏: 模块答疑 标签: 边框层画图 发帖人:创造生活 发帖时间:2021-09-21 16:20:00
- 在立创EDA里边框层如何设置为完整连线
- 如题,在立创EDA的标准版里,如何将导入的dxf边框层设置为完整的闭合连线,想调节边框位置时目前点击边框层上的一条线,只能移动选中的线,而不能选中整个边框层。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 边框层 曲线闭合 发帖人:athen21 发帖时间:2021-05-19 10:46:00
- 立创EDA可以导出3D模型了吗?
- 各位立创EDA的程序员大大,十一月份到啦啥时候模型导出功能上线呀~
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 3D模型 发帖人:lnsane 发帖时间:2020-11-03 08:34:00
- 问题:“矩形”不能切换到边框层
- 发现用“PCB工具”里的“矩形”工具画出的方框画好后不能将其切换到“边框层”;但用“导线”画出的的方框却可以将其切换到“边框层”,是bug还是故意为之?之所以用“矩形”工具画边框,是因为“矩形”画出来后容易调整其大小。版本:V6.4.4网页版
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 边框层 发帖人:海石生风 发帖时间:2020-08-19 11:36:00
- [3D预览]希望LCEDA能够导出PCB的3D模型
- LCEDA的3D预览功能很棒,但是如果能够导出3D模型就更好了,在SolidwoksPCB中,就提供了导出STEP模型的选项,希望LCEDA也能够在3D预览中提供导出常见3D模型格式(例如STEP)的功能。我是一个小作坊业主,经常需要配合PCB设计外壳,所以如果能够将PCB的3D预览导出,那么就可以直接在3D设计软件中使用导出的模型来设计外壳,方便到爆炸。----更新:2019年8月1日17:30内容:修改原文中STOP为STEP,添加额外说明
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 3D预览 3D模型 模型 发帖人:PretNaN 发帖时间:2019-08-10 13:08:00
返回